19.07.2021 10:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Hallo SIOS-Forum-Community SIMATIC Steuerungen bestehen aus Betriebssystem und Anwenderprogramm.
Bei SIMATIC Steuerungen wird das Anwenderprogramm immer zyklisch ausgeführt. Der Zyklus-OB "Main" ist bereits im Ordner "Programmbausteine" ("Programm blocks") vorhanden, nachdem eine Steuerung in STEP 7 angelegt wurde. Der Baustein wird von der Steuerung abgearbeitet und in einer Endlosschleife wieder aufgerufen. Das Thema "Standardisierung Allgemein" mit vielen weiteren Infos ist hier im Forum enthalten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf