12.06.2023 12:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Wie kann eine Openness Anwendung so erstellt werden, dass sie auch über lange Zeit von allen TIA Versionen unterstützt wird? Unser Tipp : Nutzung des Adapter Patterns, zur Erstellung einer abstrahierenden Schnittstelle. Eine Erläuterung ist in der beigefügten Anlage enthalten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangAdapterPatternLongtermSupport.pdf (129 Downloads) |
Folgen Sie uns auf