05.07.2023 14:32 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 153 Bewertung: (6) |
Zielsystem: Unified WinCC TIA V18 Nehmen wir an wir haben ein Faceplate definiert, welches in seiner Eigenschaften-Schnittstelle einen Eintrag der vom Typ „mehrsprachiger Text“ ist. Wenn ich diese Faceplate während der Projektierung auf ein Bild ziehe, dann kann ich im Faceplate-Container unter „Schnittstelle“ an diese Eigenschaft einfach „MeinText“ dran schreiben. Soweit so gut. Wenn ich aber in einem Bild eine Schaltfläche habe, die per Ereignis die Javascript-Funktion „Ui.OpenFaceplateInPopup(…)“ ausführen soll, so muss ich dieser Funktion die Schnittstellen-Daten mitgeben. Folgendes funktioniert leider nicht:
Wie muss ich in so einem Fall vorgehen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Eric'' am: 07/05/2023 14:33:48Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 08:57:07Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Eric'' am: 07/07/2023 10:55:42 |
|
Folgen Sie uns auf