06.07.2023 10:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Wenn mein Computer abstürzt, wird mein Multiuser Programm automatisch auf dem Project Server gespeichert? Beim Multiuser Engineering checken Sie sich im Projekt Server ein und übertragen Ihre lokale Session, das erfolgt nicht automatisch. Wenn der Computer abstürzt wird die lokale Session nicht automatisch auf dem Server gespeichert. Wenn Sie sich im Multiuser Commissioning Modus z.B. während der Inbetriebnahme befinden, dann erfolgt eine automatische Synchronisierung. Informationen zum Muliuser Engineering und zum Commissioning Modus finden Sie im Handbuch und im Anwendungsbeispiel Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf