09.10.2024 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33953 Bewertung: (4220)
|
Schau mal, ob dir dies zusagt ...
DateianhangZufallszahl_0BA8.Standard.zip (22 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.10.2024 15:44 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (35) |
Oder vielleicht gefällt dir das
DateianhangZufall.zip (17 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.10.2024 12:22 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (35) |
H.ier noch eine Variante, denn aller guten Dinge sind drei.
DateianhangZufall 2 3.zip (9 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 10/13/2024 15:17:58 |
|
11.10.2024 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33953 Bewertung: (4220)
|
Dann lege ich auf noch eine nach ...
DateianhangZufall_V2_0BA8.Standard.zip (14 Downloads) |
12.10.2024 10:25 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo BMMantanaince, Der Zufall war schon öfters ein Thema im Forum. Das eigendliche Problem ist, der Logo eine gewisse "Ungenauigkeit" beizubringen. Selbst der Zufallsgenerator im LSC weist eine gewisse Regelmäßigkeit auf. Die Vorschläge von Qurin und Ixo65 funktionieren einwandfrei, wenn durch einen Triggerimpuls vom Bediener, die Zufallsermittlung ausgelöst wird. Denn er ist die "gewisse Ungenauigkeit" im Programm. Problematisch wird es, wenn durchgehend vom Programm ein Zufallskanal gebildet werden soll. Durch die vom Zeitbaustein gebildete, genaue "Tastsperre" entsteht dann eine Ablauffolge. Lese mal z.B. das Thema "Zufallssteuerungen für 4 Ausgänge" durch. Die Beispiele kannst Du dann für Deine Zwecke erweitern / abändern. Gruß Ella_68 |
12.10.2024 11:09 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Ich möchte dann auch mal:
DateianhangZufallsausgang.zip (12 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.10.2024 11:59 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
O.K. Dann bin ich auch dabei Gruß Ella_68 P.S.: Nach nochmaliger Draufsicht habe ich kleine Anpassungen am Programm vorgenommen und es ersetzt. Bitte noch mal herunterladen. DateianhangZufall 6-Kanäle mit Doppelausblendung und Nachtriggersperrzeit.zip (8 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/13/2024 08:24:02 |
|
Folgen Sie uns auf