Industry Online Support
Technical Forum
26.09.2011 13:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Hab dir mal eine Möglichkeit programmiert wie es funzen könnte. Die Bausteine müssen natürlich noch abgeschlossen werden und sicher gibt es noch andere Möglichkeiten. Der Schalter I1 ist dein laufender Zyklus. Wärend dieser läuft, wird die Rampe hochgefahren. Am Ende des Zyklus wird der errechnete Wert an gespeichert. Beim nächsten Zyklus wird dieser dann durch den MUX zur Anzeige geschaltet. Somit bekommst du immer die Stückzahl pro h vom letzten Durchlauf und dadurch erst eine Anzeige beim zweiten Zyklus. DateianhangHübe pro h.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf