01.07.2013 17:09 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 09.11.2015 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo Tomrey, in der aktuellen RVS61 Version D haben wir einen konfigurierbaren Delta-T Regler. Hierfür wird aber noch ein freier QX Ausgang benötigt. Beide Ausgänge werden dann entsprechend Anforderung angesteuert. Sie liegen im RVS an der gleichen Phase, so dass keine Gefahr für die Pumpe besteht. Sie müssen folgendes dazu konfigurieren: 1. Freier QX Ausgang, z.B. Parameter 5890 QX1, auf „Delta-T Regler K21“ konfigurieren 2. Parameter 5573 „Fühler 1 Delta-T Regler 1“ auf Aussentemperaturfühler B9 stellen 3. Regler Parameter 5570-72 entsprechend einstellen Diese Regler Funktion ist im Handbuch sehr gut beschrieben, ich habe ihnen einen Auszug beigelegt. Sollten Sie noch nicht den D-Serie Regler haben und die Pumpe extern parallel ansteuern, dann müssen Sie unbedingt prüfen, dass alles an der gleichen Netzphase angeschlossen ist!!! Gruss Tinot DateianhangE:\_Support\_xFAQs\HCS\HCS\DeltaT-Regler-K21.zip (333 Downloads) |
01.07.2013 17:24 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Vielen Dank, ich habe wie im Betreff beschrieben eine RVS61.843/10, SW 4.6. (lt.OZW672.01) Ist das ein "D"? Gruß |
Folgen Sie uns auf