16.10.2013 14:49 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 5941 Bewertung: (816)
|
Hallo Scherge, die Ausgabe der Nullmarken ist parametrierbar, mit p4401.1 = 1 wird eingestellt, dass die Nullmarke vom führenden Geber auch vom TM41 ausgegeben wird. Bei p4401.1 = 0 wird der Nullimpuls vom TM41 bei der Position ausgegeben, auf der das TM41 beim Einschalten (des Antriebssystems, also auch der CU)stand. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf