22.04.2016 15:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (4) |
Hallo zusammen, wo finde ich Legende in Cabinet Design Plan in iDB? in Cdb ist die Legende noch vorhanden. Grüße WillsWissen |
22.04.2016 16:58 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (10) |
Hallo WillsWissen, das ist so gewollt für die iDB. Users kann die Legende selbst definieren per Script. Ich würde vorschlagen, dass Du den Supportwww.siemens.com/gtackontaktieren falls Du mit dem Script nicht vorwärts kommen würdest. Viele Grüße Sakabandi |
25.04.2016 12:44 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (10) |
Hallo Semmel, vielen Dank für die rasche Antwort. Es war für mich ganz hilfreich. Gruß Sakabandi |
Folgen Sie uns auf