09.01.2023 12:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung:
|
Wie könnte ein Anwendungsfall aussehen? Für einen Standort (z.B. Außenstelle) der sich nicht am Hauptstandort einer Firma befindet, sollen Lizenzen zur Programmierung von SIMATIC Steuerungen erworben werden. Die Lizenz wurde am Hauptstandort erworben und im Anschluss soll diese von einem Mitarbeiter in der Außenstelle als digitaler Download installiert werden. Die Vorgehensweise nennt sich Offline Transfer und ist in der Hilfe zum License Manager beschrieben. Zuvor müssten die erworbenen Lizenzen auf ein Gerät mit License Manager gespeichert werden. Auf dem Zielgerät muss ebenfalls der License Manager installiert sein. Einen separaten Download des Werkzeuges ALM findet man hier im SiePortal. Dort auf der Seite den Automation License Manager V6 unter Punkt 2 benutzen Danach sind die einzelnen Schritte im Handbuch ab Kap. 3.3.11 (Seite 47) „Übersicht zum Offline-Transfer von License Keys" beschrieben. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf