05.06.2023 12:35 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 339 Bewertung:
|
Danke Ixo65 Hallo, Andreas Zur Antwort von Ixo65 zusätzlich Screenshots aus dem LOGO-Handbuch. DateianhangCursortasten.zip (83 Downloads) |
21.06.2023 06:54 | |
Beigetreten: 04.11.2022 Letzter Bes: 22.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Salut Quirin Ok, nun konnte ich die Werte einstellen, ist zwar recht schwer einen genauen Wert einzustellen, da immer bei Tastendruck um 2bis5 Stellen verstellt wird. Folgendee Probleme Beschäftigen mich noch: - Beim Programm 1 (Hochdruck) schaltet die Pumpe nicht beim Eingestelltem wert ab. - Der Alarm (Unterdruck + Überdruck) sollte aufgrund von Druckschlägen 3 Sekunden zeitverzögert sein. - Auf dem Logo Display habe ich noch keine Anzeige über den Aktuellen Druck. Ansonsten ist alles Perfekt. LG Andreas DateianhangK V1 Hochdruck-Niederdruck Version 2.zip (141 Downloads) |
21.06.2023 14:21 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 339 Bewertung:
|
Hallo, Andreas Ja, bei der Änderung von Version 1- nach Version 3 hat sich in B003 ein Fehler eingeschlichen. Darum wurde nicht abgeschaltet, das ist nun behoben. Bei der Über und Unterdruckmeldung ist jetzt eine Verzögerung von 3s eingebaut. Wenn alle Werte eingestellt sind, und kein Parametrierfehler vorliegt, kannst du mit einem Taster an Eingang I5 den Ist-Druck für 60sec. abfragen. Beim verstellen der Werte weiss ich nicht, wo da ein Problem ist. Wenn man die Cursortaste kurz drückt, zählt die Einstellung um 1 (+/-) weiter. Bei längerem drücken zählt die Einnstellung selbständig (+/-) weiter. Gruß, Quirin DateianhangHoch Niederdruck Version 3.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/21/2023 14:46:41Text ergänzt. |
|
Folgen Sie uns auf