06.07.2023 07:53 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 13713 Bewertung: (1727) |
Hallo Ernesto ich kenne mich leider nicht in WinCC OA aus, zu den DTLs ist z.B: folgendes zu beachten: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109766726 Ansonsten solltest du mal in der Doku des WinCC OA OPC UA Client nachsehen welche Datentypen unterstützt werden, nicht jeder client unterstützt auch immer alles das was der Server anbietet Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf