08.11.2022 12:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (141)
|
Eine typische Anwendung könnte sein, das ein vorhandenes Programmiergerät mit Software und Lizenzen auf den aktuellen Stand gebracht werden muss. Hierbei könnte die Konfiguration eines neuen Field PG gewählt werden Dieses Field PG könnte dann mit der STEP 7 Professional Combo ausgestattet sein. Bei einem STEP 7 Professional Combo ist auch die Lizenz enthalten, Projekte weiterhin mit dem SIMATIC Manager unter STEP 7 V5.7 zu programmieren. Falls in bestehenden STEP 7 Projekten Alarm S/P genutzt wird, ist folgender Benutzungshinweis zu beachten: Wenn Sie mit bestehenden Projekten arbeiten oder neue Projekte erstellen, welche die projektweite Vergabe von Meldenummern verwenden, benötigen Sie ab STEP 7 V5.7 das Optionspaket "SIMATIC S7-PM Project Messages V5.7". Wenn das Optionspaket nicht installiert ist, sind bestehende Projekte schreibgeschützt und können nicht mehr bearbeitet werden. Auch ein "Speichern unter (mit Reorganisation)" ist nicht möglich. Beim Öffnen von Projekten wird bei fehlendem Optionspaket eine Meldung ausgegeben. In diesem Fall können Sie nur Inhalte aus dem Projekt kopieren, die keinen Bezug zu projektweiten Meldenummern haben. Option: SIMATIC S7-Project Messages V5.7, Floating-License für 1 User Bestell Nummer: 6ES7811-2CC08-0YA5 Weitere Informationen sind auch im SIOS zum SIMATIC S7-Project Messages V5.7 zu finden Des Weiteren der Hinweis zu einem FAQ: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf