16.11.2023 17:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33783 Bewertung: (4195)
|
Hier mal ein Vorschlag. Statt einer Ausschaltverzögerung einen Impulsgeber verwenden. DateianhangSpieldauer_erhöhen_0BA8.Standard.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.11.2023 13:53 | |
Beigetreten: 16.11.2023 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe die Sache wohl sehr unterschätzt. Dachte das wäre eine banale Sache, ist es aber offensichtlich nicht. Zu meiner Verteidigung, ich hatte vorher noch nie eine Siemens Logo in der Hand:-) Anbei mein erster Versuch DateianhangAirJoe Versuch.zip (68 Downloads) |
17.11.2023 13:59 | |
Beigetreten: 16.11.2023 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich habe mal Deinen Vorschlag mit eingebaut, schätze das Funktioniert so. Vielen Dank schonmal ! DateianhangAir Joe Versuch mit Forumvorschlag.zip (76 Downloads) |
17.11.2023 14:48 | |
Beigetreten: 16.11.2023 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp! Habe es direkt umgesetzt |
17.11.2023 14:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33783 Bewertung: (4195)
|
Äh ..., irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dies das komplette Programm sein soll. |
Folgen Sie uns auf