25.01.2011 10:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
Wenn man sein redundantes WinCC Server System weiterverwenden möchte, benötigt man einen dedizierten Webserver. (Siehe Anhang) Ich vermute, dass geht dann auch mit Thin - Clients. Das mit dem NIC - Teaming und dem Load Balancing geht dann wahrscheinlich nicht. DateianhangWebNavigatorInformationSystem_de-DE .pdf (56 Downloads) |
25.01.2011 11:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Scheint doch zu funktionieren. Siehe hier bei Punkt 1.2 Load Balancing Aber schalten hier auch Thin Clients bei einem Ausfall auf den redundanten Server um ? Asterix sagt das es nicht geht. Aber warum nicht ?
----------------------------------------------- Noch mal zur Verdeutlichung das Bild im Anhang. Ich habe noch nicht eingesehen, warum der Terminal Server, WebNavigator Server, Warum kann ich das nicht auf zwei redundante WinCC Server aufteilen ?
Gruß
DateianhangWinCC_SimaticThinClient_V1d1_d.pdf (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.01.2011 13:09Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.01.2011 13:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf