19.05.2021 20:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Liebe Gemeinde. Ich bin hier relativ neu unterwegs, habe jedoch vor langer Zeit mal gelernt die Grundzüge einer Logo Steuerung. So aber nun zu meinen Projekt. Ich habe eine kleine Poolsteuerung mal zusammen gebastelt was auch soweit funktioniert, jedoch hänge ich gerade vor ein Problem und ich weiss nicht wie ich das angehen soll. Ich habe eine Dosierpumpe die bei Eingang PH- Hoch die Dosierpumpe für 15 Sekunden einschaltet jedoch möchte ich das diese Pumpe nach den 15 Sekunden für 30min verriegelt ist und somit einer Überdosierung vorbeuge egal was für ein Eingangssignal kommt. Hat von euch einer eventuell eine Idee? Vielen Dank im Voraus Gruß Jens DateianhangTimerschaltung_Impuls+Dosierung.lsc.zip (157 Downloads) |
19.05.2021 20:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 33928 Bewertung: (4217)
|
Probiere dies.
DateianhangTimerschaltung_Impuls+Dosierung_V2.zip (160 Downloads) |
19.05.2021 21:10 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 2282 Bewertung: (99) |
Hallo Jens_123456, Willkommen im Forum, Hier eine etwas andere Variante. Dabei startet die Sperrzeit direkt mit der Aktivierung. Gruß Ella_68 DateianhangZeitsperre.zip (159 Downloads) |
19.05.2021 21:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 2282 Bewertung: (99) |
|
20.05.2021 01:03 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 2282 Bewertung: (99) |
Hallo Jens_123456 Warum hast Du die Aktivierung auf den Triggereingang von B003 gelegt ? Du kannst ja direkt den Set-Eingang nutzen. Oder soll später mal über die Einschaltung die Dosierung abgeschaltet werden ? Du kommst auch mit einer Schaltuhr aus. Beim Einschalten läuft die Pump an, beim Ausschalten läuft die Pump nach (siehe Anhang). Ehrlich gesagt erschließt sich mir die Steuerung (gerade die Sperrzeit der Dosierpumpe !) nicht so ganz. Du hast doch eine PH-Regelung die (davon gehe ich mal aus) kontinuierlich das Poolwassen mißt und dem entsprechend nachregelt. Wenn Du nun der Dosierpumpe den "Hals umdrehst" läuft Du schneller Gefahr, daß dir das Wasser kippt (gerade im Sommer !!). Eine Überdosierung kommt an sich nur vor, wenn eine Regelgröße nicht stimmt. Deswegen kalibriert man auch regelmäßig die Ph-Elektroden und kontrolliert die Regelung auch (mehrmals) täglich. Gruß Ella_68 DateianhangTimerschaltung_Impuls+Dosierung V3.zip (147 Downloads) |
Folgen Sie uns auf