19.04.2014 21:58 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe etwas fur sie gemacht Shau mal im anhang DateianhangWage.zip (93 Downloads) |
20.04.2014 08:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Schön und gut, aber es bleibt eine einfache Verriegelung über UND!! Wippzeit beendet UND Wippe am rechten Endschalter = STOP Motor, Sprühen für die Zeit X Sprühzeit abgelaufen = Motor Start Das Wippen ist einfach über ein RS-Glied oder Stromstoßrelais (beides feste Logobausteine) zu realisieren. Die Zeiten über Einschalt/Ausschaltverzögerung, Betriebsstundenzähler usw. eingebunden und fertig. Ansonsten schliße ich mich 190B an und warte auf die ausführliche Darlegung aller Bedingungen! Damit du aber siehst, das ich nicht nur verlinken kann, sondern mich mit der Logo auskenne, im Anhang mal ein Wippprogramm wie ich es angegangen wäre! Über I1 und I2 wird die Analge gestartet und gestopt. I3 und I4 bilden die Endschalter links und rechts Die Ausgänge Q1 und Q2 sind soweit klar Die nachgeschalteten Ausschaltverzögerungen dienen der Verriegelung um schnelles Umschalten und Kurzschluß zu vermeiden. Kann bei Umrichterbetrieb entfallen. ÜberB008 wird die Wippzeit bestimmt. Ist diese abgelaufen, wird die Bewegung nach links unterbrochen, so das ein Sprühen in rechter Stellung erfolgen kann! DateianhangWippe.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf