29.01.2012 11:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Hagarten, hier leider ein kleiner Nachtrag zu meiner vorhergehenden Antwort: Entgegen meiner o.g. Feststellung, dass die Schaltungen DEMO_Leistungserfassung_erweitert_V2 (0BA6).lsc DEMO_Leistungserfassung_erweitert_V3 (0BA6).lsc für eine LOGO! der Serie 0BA6 seien sind diese tatsächlich (nur) auf einer LOGO!-0BA7 lauffähig! Dies liegt darann, dass auch motmonis Original wegen der Verweise auf die Blöcke "Ausschaltverzögerung" legiglich auf einer 0BA7 läuft - was ich leider ünersehen hatte, sorry. Im Dateianhang hier findest du nun auch Schaltungen für eine 0BA5 und 0BA6, die ich bereits schon mal im Forum (hier) veröffentlicht habe... MfG Betel DateianhangDemo_Zeitmessung_Pulspause (0BA5_0BA6).zip (220 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.01.2012 17:41 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Leute Ich habe mal von den Beispielen und Demoversionen eine eigene Steuerung zur Anzege der momentanen Leistung gebastelt. Nur hat die immer noch ein paar Schönheitsfehler: Erstens die momentane Leistung wird viel grob angezeigt. Wenn ich einen Impulsgeber anstelle und einen Takt von einer Sek. eingegebe, zeigt es mir im Medetext 2kWh an. 60Impulse mal 0.03 gibt 1.8kWh. Sicher gibt es eine Möglichkeit um einen genauere Anzeige. Wenn der Impuls vom Zähler länger als eine Sekunde als B007 ist, bleibt die Anzeige praktisch auf Null stehen. Wie kann man hier noch eine Verbesserung anbringen? Gruss Hagarten Dateianhangmomentane Leistung.zip (229 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2012 21:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Hagarten, deine Fragen sollten eigentlich mit meinen bisherigen Ausführungen und Schaltungen nicht mehr auftauchen? OK, also: a) Die korrekte Einheit der Momentanleistung ist kW !!! b) wenn deine Eingangsimpulse tatsächlich länger sind bzw. sein können als die periodische Messdauer solltest du die Messdauer vergrößern! Ggf. kann auch ein Block UND (flankengetriggert) helfen, weil dann dessen Ausgang nur einen LOGO!-Zyklus lang ist - allerdings dürfen dann die Eingangsimpulse nur noch mit maximal halber LOGO!-Zyklusfrequenz eintreffen... c) Die Anzeigeauflösung kannst du z. B. auf eine Nachkommastelle erhöhen (im letzten Analogverstärker. Um dies "auszugleichen", muss dan der wert Gain dieses Blocks auf den Wert0,28 (aus dem Wert 0,2778) gesetzt werden. Die Genauigkeit kann nur durch eine größere Messzeit erreicht werden - ich empfehle 3,6 s (Auflösung dann 1,0 W - nach 1000 Messperioden sind dann 1,0 kWh umgesetzt worden!) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
04.02.2012 11:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Kurzes Dankeschön für die Zeiterfassung... ;) nice piece |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2012 22:30 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Was mche ich falsh?? 1000 imp = 1 kW.h 1000 imp/Hour = 1 kW 1000/60 = 16,66 imp/ min = 1kW 16,6 imp/min = 1000W 1 imp/min = 60 W 1 imp/sec = 3600W Das mus es sein... DateianhangkWh-meting.zip (229 Downloads) |
18.07.2012 20:49 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Sie brauchen ein Arethmetic Block (Rechner) 1: multipliseren mit 3 2: teilen durch 100 Dateianhangleistung.zip (219 Downloads) |
Folgen Sie uns auf