10.01.2022 18:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 33561 Bewertung:
|
Du schreibst siehe Foto und dann löscht du den Anhang. |
10.01.2022 18:35 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung:
|
Hallo, musste schnell die Fotos zusammenbasteln, da man nur ein Foto hochladen kann. |
10.01.2022 20:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
So könnte man das machen! Angenommen der Wandler liefert 0 - 10V bei 0-40kW. B001 übergibt den Wert an B005 den Schwellwertschalter. Der begrenzt die Verarbeitung auf 1,32 kW und übergibt den Wert an die Arithmetikfunktion. Dort erfolgt die Umwandlung in 0 - 100% also 0 - 1000. Dieser Wert kann jetzt direkt an einen Analogausgang übergeben werden und liefert dort 0 - 10V. Anpassung an die reale Anlage muß natürlich noch erfolgen. DateianhangkW-Grenze.zip (407 Downloads) |
Folgen Sie uns auf