28.03.2022 12:48 | |
Beigetreten: 17.04.2016 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ich möchte einen Boiler mit Warmwasser über einen Wärmetauscher laden. Nach Überschreiten des Sollwerts der Boiler Wassertemperatur von 80 Grad, darf sich die Pumpe erst wieder einschalten, wenn sich die Boiler Wassertemperatur mindestens um 5 Grad, auf 75 Grad abgekühlt hat. Es soll damit verhindert werden, dass die Pumpe, bei gering schwankender Boiler Wassertemperatur, andauernd ein- bzw. ausschaltet. Ich habe keinen Funktionsblock gefunden, mit dem dies direkt möglich wäre. Anbei meine Versuchsschaltung. Ich bitte euch um Vorschläge oder Hinweise auf veröffentliche Schaltungen, falls dies wesentlich einfacher geht. Mir gefällt die Steuerung mit Impulsen über das R/S Flip-Flop nicht. Vielen Dank
DateianhangBoilerladung mit Hysterese.lsc.zip (249 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: PeterNr1000 am: 03/28/2022 12:53:58Zuletzt bearbeitet von: PeterNr1000 am: 03/28/2022 12:57:24 |
|
28.03.2022 13:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 36018 Bewertung:
|
Probiere es mal so.
DateianhangBoilerladung mit Hysterese_V2.zip (223 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf