1/1/2025 2:18 PM | |
Joined: 1/1/2025 Last visit: 1/1/2025 Posts: 3 Rating:
|
Bonjour, Dans le même sujet, j'ai un Logo OBA8. Je communique avec un câble Ethernet connecté à un port USB via un adaptateur. Le passage de Windows 10 vers Windows 11 m'a obligé à installer la mise à jour de LogoSoft Comfort et de passer de la V8.2.1S à V8.4.0S. Maintenant je n'arrive plus a me connecter au Logo. Dans l'interface de communication, il ne trouve pas mon Logo. Les adresses IP sont correctes (192.168.1.47 pour le PC et 192.168.1.10 pour le Logo). Ce que j'ai constaté sur ipconfig c'est que le port Ethernet 3 avait comme adresse ip 169.254.54.239, Est-ce cette adresse que le Logo doit avoir ou celle du PC ? Merci pour vos réponses. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Moderator_Lan at: 01/02/2025 12:47:09New subject after splitting |
|
1/1/2025 2:54 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 9/18/2025 Posts: 36015 Rating:
|
English please. I don't speak French.
|
1/1/2025 3:55 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 9/18/2025 Posts: 36015 Rating:
|
Can I not say. |
This contribution was helpful to
1 thankful Users |
Follow us on