01.06.2025 17:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Deine Angaben sind nicht stimmig. Eine LOGO! mit der Firmware V1.81.03 kann nicht die Bestellnummer 6ED1052-1CC08-0BA2 haben bzw. eine LOGO! mit der Bestellnummer 6ED1052-1CC08-0BA2 kann keine Firmware V1.81.03 haben. Eine LOGO! mit der Firmware V1.81.03 wäre eine LOGO! 8.1 und hätte die Bestellnummer 6ED1052-XXXXX-0BA8. DateianhangVersions of 0BA8.xlsx (60 Downloads) |
01.06.2025 17:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Wo hast du die LOGO! gekauft? Bei einem renommierten Händler oder in der Bucht? |
10.06.2025 13:53 | |
Beigetreten: 30.05.2025 Letzter Bes: 10.06.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
In Ebay, war neu und Originalverpackt. |
Folgen Sie uns auf