22.04.2024 11:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Oft ist es notwendig, mehrere Anlagenteile miteinander zu koppeln. Dabei spielen auch die sicherheitsgerichteten Signale eine wichtige Rolle. Wenn Du jedoch baugleiche Anlagenteile mehrfach in einer verketteten Anlage einsetzt, ist es wichtig sicherzustellen, dass eine CPU- und Netzweit eindeutige Vergabe der PROFIsafe-Adresse gewährleistet ist. Darüber hinaus gibt es viele weitere Szenarien, die sicherheitsgerichtete CPU-CPU-Kommunikation notwendig machen. Hierzu ist eine Netztrennung nach Safety-Kriterien notwendig. Ein PN/PN-Koppler ist an sich keine sicherheitsgerichtete Hardware (F-Device). Dennoch kann über einen PN/PN-Koppler eine sichere Kommunikation geplant und eine Netztrennung realisiert werden. Dadurch wird eine netzübergreifende sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFINET IO möglich. Über die Anweisungen SENDDP/RCVDP werden die Ein- und Ausgangsdaten übertragen. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld Transferbereiche zu definieren. Die weiterführende Dokumentation sowie ein ausführliches Programmierbeispiel ist im Handbuch SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren (siemens.com) ab Kapitel 9.2 zu finden. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf