05.02.2009 17:16 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hallo, nach ewig langen tüfteln hab ich mich jetzt doch dazu entschlossen euch (Profis) zu fragen. Meine schaltung kann folgendes: I5= Einstellung der Mond hellichkeit jeden tag 1 Impuls = AQ2 in ca. 28tagen [28impulse] von 0% auf 100% und wieder zurück auf 0% I1= Sonnenaufgang AQ1 von 0% auf 83% (wird ersetzt gegen Schaltuhr 06:00-22:00uhr) I2= Mittags Licht Erhöhung AQ1 von 83% auf 100% (wird ersetzt gegen Schaltuhr 11:30-15:00uhr) I3= Sonnenuntergang AQ1 von 83% auf 0%(wird ersetzt gegen Schaltuhr 20:00-22:00 uhr) I4= Neumond Reset I5= Mond steller (pro impuls ca. 7,4%) (wird ersetzt gegen Impuls Schaltuhr) So ladet mal meine schaltung runter und versucht sie. Ich habe es bereits geschaft denn Mond(AQ2) hoch zu dimmen wenn die Sonne (AQ1) unter 15% geht. Nur in der Früh das Mond (AQ2)runter dimmen mach mir probleme. Hätte gerne Sobald die Sonne (AQ1) auf über 15% ist der Mond sich wieder auf 0% runter dimmt. Bitte um Lösung(en)?? MFG Philipp DateianhangSonnen-Mond-Terrarium.zip (209 Downloads) |
06.02.2009 17:26 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Danke mir wurde bereits auf sps-forum.de geholfen. Lösung siehe Dateianhang mfg philipp Dateianhangsonnen-mond_schaltung_mp_v1.0.zip (197 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 07.02.2009 07:58 |
|
07.02.2009 08:00 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hab die Schaltung noch mal ordentlich opimiert ![]() Kritik und verbesserungsvorschläge erwünscht. MFG Philipp Dateianhangsonnen-mond_schaltung_mp_v1.5.zip (207 Downloads) |
07.02.2009 20:16 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Schon 170 Bauteile Kann ich wo einsparen?? MFG Philipp DateianhangTerra_Licht_Heizung.mp.v0.1.zip (222 Downloads) |
02.03.2009 18:18 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Welche Bauteile werden dafür benötigt? |
Folgen Sie uns auf