22.02.2009 21:20 | |
Beigetreten: 05.06.2008 Letzter Bes: 18.10.2022 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo Ich lese mit dem Pyhton Datenlogger meine Logo aus und schreibe diese Daten in eine MySql Datenbank. Soweit so gut. Zur Anzeige habe ich ein kleines PHP Script geschrieben. MeineLogo Das Script liest die Eingänge, Ausgänge und Merker aus. Diese Daten sind ab Byte[27] im Datenlogger. Ich würde gerne wissen ob in den anderen Daten (Byte[0] bis Byte[26]) zufällig die Daten der Schaltuhren sind. Ich habe nirgends Informationen gefunden, wo eine Beschreibung der auszulesenden Daten hinterlegt ist. Kann mir da jemand Informationen geben? |
Zuletzt bearbeitet von: MarcTobien am: 23.02.2009 17:20Zuletzt bearbeitet von: MarcTobien am: 22.02.2009 21:22 |
|
Folgen Sie uns auf