18.05.2022 09:01 | |
Beigetreten: 02.01.2019 Letzter Bes: 09.07.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich stehe aktuell ebenfalls vor dem Problem dass die Verarbeitung beim CSV Export extrem lange dauert und das Panel stellenweise sogar abstürzt oder die Fehlermeldung "Arbeitsspeicher niedrig" ausgibt, sobald mehr als 30 Archivvariablen Exportiert werden oder der Zeitraum länger als eine Stunde beträgt. Beim Export kleinerer Datenmengen benötigt das Panel oft bis zu 5 Minuten und ist während dieser Zeit auch nicht bedienbar. Benutzt habe ich dafür das von Siemens vorgefertigte Snippet "Export Tag Log as CSV". Hat hierfür jemand eine Lösung? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/18/2022 12:28:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf