20.04.2009 22:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
leider nutzen die bisherigen Antworten das Lösungspotential der bestehenden Forenbeiträge nicht und machen auch diese Infos nicht zugänglich!? Leider habe derzeit nur sehr wenig Zeit, deshalbnur kurzfolgendes: a) Eigentlich ist dazu der Block (digitaler) Schwellwertschalter gedacht (und auch für einfache Schwellwerttests geeignet). b) Eine funktionell erweiterte Version zur Impulsauswertung "Impulse/Zeitraumnach USER-definierte Einheit (z. B. U/min)habe ich hier mehrfach vorgestellt und an verschiedene Randbedingungen angepasst...Z. B. zu finden in/über den Beitrag "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ODER eine Suche mit den Stichworten"Drehzahl Logo". Bereits die ersten Einträge im Suchergebnis führen dich zu den erforderlichen Infos zur Lösung deiner Anfrage und zu Schaltungsbeispielen... Nach Dirchsicht der im Forum vorhandenen Infos solltest du eine Lösung für deine Aufgabenstellung erarbeiten können. Ggf. frage hier nach. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf