02.05.2009 18:38 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Liefert der Sensor ein aktives oder passives Signal? Hast Du vielleicht ein Datenblatt? Gruss Daniel |
02.05.2009 19:19 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ich denke Aktiv, da er eine eigene Spannungsversorgung hat. Ein Datenblatt kann ich bestimmt besorgen aber erst am Montag. Gruß Antoni |
04.05.2009 16:52 | |
Beigetreten: 24.04.2008 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 212 Bewertung:
|
Wenn die Baugruppe einen Überlauf meldet hat sie einen Fehler erkannt. Ich denke das hier ein Verdrahtungsproblem vorliegt. In einem S7 300 System könnte man online die Fehlermeldung sehr leicht auslesen. Bitte mal diesen FAQ ansehen der sollte die Verdrahtungsfragen klären. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22897109 Um Verdrahungsaufwand zu umgehen ist kann man Unbenutzte Kanalgruppen, bei denen das Messbereichsmodul auf 2-Drahtmessumformer gesteckt ist, ohne zusätzliche Verdrahtung deaktiviert werden. Aber Kanäle deaktievieren, sonst kann dabei der Messwiderstand kaputt gehen. |
|
|
05.05.2009 12:45 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo,
hier das Datenblatt zu dem Sensor.
Dateianhang355878.pdf (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf