03.01.2024 11:32 | |
Beigetreten: 15.02.2023 Letzter Bes: 02.03.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Zählerkaskade für sek / min / h aufgebaut. Nun will ich die Werte in einen Analogmerker bekommen, das funktioniert auch für die Sekunden aber B013 und B014 zählen nicht mit! Was hab ich falsch gemacht? Danke für Eure Hilfe, ZIP -Datei ist angehängt. DateianhangZaehler.zip (121 Downloads) |
03.01.2024 11:50 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 20.05.2025 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Moin, warum machst du das mit Analog-Mux. Nutze doch artihmetische Anweisungen. Anbei eine kleine Änderung DateianhangZaehler.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf