28.01.2024 21:55 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte vor einem größeren Projekt hier nochmal folgende Frage stellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich folgendes realisieren: Ein Logo Grundmodul und zwei DM16 24R. Somit habe ich 24DE und 20DA. Diese Kombination kann ich 7x aufbauen um mit jedem Grundmodul 2 Wohnungsräume zu steuern (14 Wohnräume) Die Verknüpfungen unter den Logos sind dann jedoch begrenzt auf 88-24=64Netzwerkeingänge PRO LOGO und 80-20=60 Netzwerkausgänge PRO Logo Mit diesen möchte ich in jedem Raum alle Rollos, Lichter etc. zentral steuern können. Vielen Dank im Voraus für die Antwort ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/29/2024 11:48:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf