18.09.2024 09:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.07.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, da ich gerade vor dem gleichen Problem/Herausforderung.. wie auch immer stehe (Unified soll Smart Client eines Comfort Panels sein), wir es dem Bediener aber nicht zumuten wollen den Login Button drücken zu müssen, geschweige denn ein Passwort eingeben zu müssen... wollte ich fragen ob jemand schon eine Möglichkeit gefunden hat dies zu umgehen? Beim alten Control konnte man ja das Passwort im Engineering hinterlegen und die Verbindung wurde dann automatisch aufgebaut. Ich hab schon versucht einfach ein Java Script zu schreiben dass ein drücken der ENTER Taste simuliert, aber leider Fehlanzeige.. Für Input wäre ich dankbar. Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/18/2024 10:39:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf