04.12.2024 14:48 | |
Beigetreten: 30.05.2024 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hi, ich brauche Hilfe bei der Simulation eines unified HMIs. Ich habe TIA, WinCC Unified usw. auf V17 mit dem (aktuellen) TIA Administrator auf den neuesten Stand gebracht. Mein Problem versuche ich erstmal an einem Beispielprojekt wiederzugeben: Ich öffne TIA Portal und erstelle ein neues Projekt. Ich markiere mein HMI_1 und klicke auf "Simulieren" Das wars leider. Egal was ich tue, es kann keine Verbindung hergestellt werden. Der Runtime Manager zeigt mir lediglich Fehler, enthält kein Projekt und ich bin auch nicht in der Lage eines hinzuzufügen. Unter Einstellung im Reiter Zertifikate werden keine angezeigt. Wo sind meine Fehler? Zusatz: ich habe diesen Leitfaden genauso befolgt (mehrmals versucht): der RuntimeManager stürzt ab, sobald ich unter Settings den Reiter "User management" auswähle |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_164102 am: 12/04/2024 14:49:24Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_164102 am: 12/04/2024 18:17:25Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 12/04/2024 22:51:59link optimized |
|
Folgen Sie uns auf