16.12.2024 08:51 | |
Beigetreten: 22.03.2016 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ich hatte beim Kunden folgendes Problem: ca. 50 Parametersätze, die im Protool automatisch nach Alphabet sortiert waren, wurden jetzt auf dem Unified PC RT nach der Nummer sortiert. Diese war sehr durcheinander. Demzufolge habe ich jetzt eine Eingabemöglichkeit des Rezeptnamens erschaffen, bei dem das Rezept über den Namen gefunden wird und dann die Nummer direkt an die Parametersatzanzeige weitergegeben wird. Ich habe das Skript man angehängt. Man benötigt ein Eingabefeld. Und die beiden Variablen Current_PST_ID und Current_PS_ID müssen an der Parametersatzanzeige bei "ID aktueller Parametersatz" bzw. "ID aktueller Parametersatztyp" angehängt sein. Ansonsten werden die Variablen: Error -> bool NameVergleich -> WSString NameEingabe -> WString benötigt. Angehängt das Skript als txt. Hoffe es hilft noch anderen. DateianhangSkript-Rezeptfinden.txt (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf