12.06.2025 14:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Mir persönlich ist ein Fehler dieser Art nicht bekannt, wenn die LOGO! died Problem verursacht. Da aber beide LOGO! von der selben Serie (LOGO! 8.4) sind und die gleiche Firmware-Version haben, kann man eigentlich die LOGO!s als Fehlerquelle ausschließen. Aber du kannst bei Siemens direkt nachfragen, ob dort ein Fehler dieser Art bekannt ist. Eröffne dazu einen Support Request. |
13.06.2025 05:14 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 865 Bewertung:
|
Servus, wenn möglich soll dein Kunde mal prüfen, ob bei der LOGO! mit den Problemen evtl. die Pins bei dem MSD-Kartenhalter verbogen sind. Das ist bei älteren LOGO! 8 manchmal vorgekommen, aber seit etwa LOGO! Version 8.3 (6ed1052-xyy08-0BA1) wurde das anscheinend verbessert. Erkennbar ist das, wenn sich der Halter nicht "bündig" reinpressen läßt. So das der Halter immer etwas heraussteht. Sollte das so sein, über Siemens/Händler tauschen. Ich empfehle auch dringend die LOGO! auf die Firmware V1.84.03 hochzurüsten. Link 1 zur Hochrüstung auf V1.84.02 Link 2 zur Hochrüstung auf V1.84.03 Hinweis es müssen beide durchgeführt werden und es muß auch die LOGO! Soft Comfort auf die Version V8.4 SP1 hochgerüstet werden. Link 1 enthält die Hinweise zur FW V1.84.02. Link2 enthält die Hinweise und alle Dateien für die Hochrüstung von FW V1.84.01 --> V1.84.02 und --> V1.84.03 Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf