28.08.2025 12:09 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo NaseKaktus, vielen Dank für Deine Beschreibung. Ich möchte ergänzen, dass solche Fehler eigentlich nicht auftreten sollten. Eine ungültige RDF-Datei bedeutet, dass der Compiler etwas erzeugt hat, das von der Runtime nicht akzeptiert wird. Meiner Meinung nach müsste der Compiler verbessert werden, damit dies nicht mehr geschieht. Damit die Entwickler das Problem beheben können, sollten solche Fehler dem Support gemeldet werden. Es ist also besser, vor dem Kopieren in ein neues Projekt eine Sicherung des Projekts zu erstellen – für den Fall, dass die Entwickler darauf zugreifen müssen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf