20.08.2009 11:02 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, Bauherr's Rolladensteuerung: Damit ist wohl dieses Thema hier gemeint: Rollosteuerung + Viel Erfolg Sabine |
20.08.2009 11:20 | |
Beiträge: 293 Bewertung:
|
Hi, du kannst Dir hier eine Demoversion runterladen und das simuliert schon mal durchlaufen lassen. Auch rumprogrammieren, wenn du willst. Nur eben nichts auf die Logo! laden. Ob es sonst überhaupt noch Einschränkungen gibt, kann ich nicht genau sagen. http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/support/01ToolsDownloads/index.html Gruß René |
20.08.2009 13:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Patrick, im Forum findest du zum Thema "Rollos" verschiedenste Infos, Vorschläge und Schaltungen. Suche mal nach "Rollo LOGO" - oder siehe mal unter Wieviel Eingangsspannung auf I nötig ? Du wirst verschiedenste Anregungen für die eigene Lösung finden - und VOR der Hardwareinstallation solltest du erst die LOGO bzw. LOGOs fertig programmieren und testen! Noch etwas zur Ausgangsverriegelung und der Ansteuerung der Rollomotoren: Per Schaltung sind die jeweils zwei Ausgänge zur Ansteuerung eines Rollos gut zu verriegeln oder / und besser du verwendest Koppelrelais mit zwei Wechselkontakten (1x Öffner, 1x Schließer reichen). Über den Schließer schaltest du dann die jeweilige Motorrichtung und über den Öffner trennst du die Verbindung zwischen dem entsprechenden LOGO-Ausgang und dem Koppelrelais für die Motorgegenrichtung des selben Rollos auf - fertig und sicher. Beachte auch, dass Rollomotoren NICHT direckt miteinander verschaltet und Aktiviert werden dürfen - vgl. Rolloanschlussanleitung.... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.08.2009 00:20 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo patrick, wenn du Koppelrelais einsetzen möchtest, kannst du z.B. auch Finder Typ 26.08 einsetzen. Hier mal der Link zum Datenblatt. Vorteil wäre die interne Verriegelung und es würde nur ein Logo Ausgang je Rollade benötigt. Bei sparsamer Programmierung und wenn nicht viel Komfort erwartet wird, könnte das evtl. sogar in die 200 Blöcke einer Logo passen, müsste man mal testen. Nachteil ist, daß du die Steuerungen die hier zu finden sind nur in Teilen verwenden kannst und die Ansteuerung der Relais selbst programmieren musst. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf