01.10.2005 12:08 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Hansrüdi Schau Dir doch mal das Handbuch S7 Distributed Safety Projektieren und Programmieren an! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22099875 Dort findest Du unter anderem diese Information in Kapitle 3.4 Aus meiner Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du die in der Hardwarekonfiguration eingestellte Anfangsadresse der Baugruppe einstellen musst. Diese ist dann immer durch 8 teilbar. Dabei macht es auch keinen Unterschied ob die Baugruppen im zentralen Rack stecken, oder Profibus(Profisafe) angesprochen werden. Diese Adresse muss dann Projektweit eindeutig sein. Die Profisafe Basisadresse ist zur eindeutigen Identifizierung von Quelle und Ziel, hat aber nichts mit den Einstellungen der DIP Schalter zu tun. mfG... ....neo |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:02link editiert |
|
Folgen Sie uns auf