27.11.2007 13:15 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Hallo Jan, das RAM to Rom betrifft nur die Anlaufdaten der DBs. siehe diesen FAQ. Die S5-300 komrimiert selber den Ladespeicher, daher wirkt sich das manuelle Komprimieren kaum aus. Den Ladespeicher kannst Du mit einer größeren MMC erweitern, den Arbeitsspeicher nur durch Verwendung einer größeren CPU. siehe auch diesen FAQ |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 27.11.2007 13:16 |
|
Folgen Sie uns auf