09.02.2015 07:54 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, Beiträge als gelesen markieren funktioniert nicht. Irgendwie erinnert mich das neue Forum an TIA. Gross angekündigt, gewöhnungsbedürftige Optik und Funktionen die es bisher gab sind teilweise verschwunden bzw funktionieren nicht. MfG
André Räppel
---------------------------------------------------------------------------------
www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ------------ Gesplittet von Der neue Industry Online Support – einfach effizienter |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.02.2015 13:55:41Neue Überschrift nach splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.02.2015 13:56:12 |
|
09.02.2015 11:23 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo André Räppel,
Die gesamten Online Support Seiten wurden erneuert. Ich denke, das ist schon eine große Sache. Hier sind auch die weitreichendsten Änderungen gemacht worden. Unser Technical Forum ist nur ein Teilaspekt davon. Gerne versuchen wir allen auftretenden Fragen nachzugehen. Manches wird aber auch ein wenig Zeit brauchen. Vielleicht hilft ja auch bei der ein oder anderen Frage die Online-Hilfe? HelpCenter öffnen Was die Anmerkung mit den Markierungen als gelesen betrifft: Wir werden es beobachten bzw. untersuchen lassen. Danke für den Hinweis.
Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
11.02.2015 13:39 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Klar, ein Forum ist ja auch so etwas völlig neues, innovatives, nie dagewesenes, Verschiebt das Forum doch ins Siemens - Intranet, |
Folgen Sie uns auf