04.08.2008 18:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Robby, ich hoffe ich konnte Dir helfen. Grüße aus München Erharter DateianhangBeleuchtung.zip (193 Downloads) |
04.08.2008 23:40 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Robby ! Hier ist meine vorschlag. Hoffentlich habe ich das problem recht verstehen. Grusse aus Finnland P.s. Entsculdigen fur mein schlehte Deutsche schreiben. DateianhangHauptschalter.zip (168 Downloads) |
05.08.2008 04:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
@ Solver Die Idee hatte ich auch erst, aber das Problem ist, daß wenn die Schaltuhr aktiv ist und jemand den Schalter betätigt das Licht aus geht. |
05.08.2008 09:20 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Hi Import. Darf ich dir einen Vorschlag mit einem "3.Stellungs-Schalter" machen? Oder möchtest du dafür keine 2 Eingänge opfern? Stellung 1 Uhr Stellung 2 Manuell AN Stellung 3 Licht AUS (nichts verdrahtet) Das Ganze wäre trivial zu lösen. siehe attach. Keep on rockin´, RMR DateianhangTerra1.zip (203 Downloads) |
Folgen Sie uns auf