22.09.2008 09:39 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo john-do, vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30119585 MfG FrankW |
24.10.2008 18:46 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
Ich denke die Aussage könntezu Misverständnissen führen: Verfahrsätze wie in einer SINUMERIC sind nicht möglich. Aber man kann mehrere Positionieraufträge hintereinander auslösen. Diese lassen sich auch verketten, so dass sie ohne Verzögerung hintereinander abgearbeitet werden können.
Hier gilt ähnliches: Es gibt eine Applikation die dreidimensionales Positionieren erlaubt. Das ist oft aussreichend, ist aber nichtdenFunktionsumfang "Interpoliernden Achsen" einer Numerik. Hier der Link zur Applikation: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21364022
Da sage ich: Nein, das wird nicht (zuverlässig) funktionieren. Mit der T-CPU kann man zwar mehrere Achsen per Kurvenscheibe an eine (virtuelle) Masterachse hängen und so koordiniert verfahren, aber die Achsen beeinflussen sich nicht gegenseitig, d.h. ist eine Achse nicht in der Lage dem Sollwert zu folgen, bekommen die anderen das nicht mit und die Verfahrbahn wird nicht mehr eingehalten. Über eine Schleppabstandsüberwachung kann man das zwar erkennen und dem Master anhalten, aber eine aktive/dynamische Anpassung der anderen Achsen gibt es bei der T-CPU nicht. Daher denke ich, Gewindeschneiden ist mit der T-CPUnicht realisierbar. |
|
|
Folgen Sie uns auf