22.12.2008 16:42 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo allerseit´s, ich habe folgendes Problem: Beim öffnen einer heruntergeladene und Enpackten Datei kann ich diese nicht ÖFFNEN. Ich bekomme folgende Fehlermeldung "Fehler beim Laden der Datei: C:\Download\Tor\Tor.Isc". Diese Fehlermeldung tritt bei der Ver. 4.0; 5.0 sowie bei der version 6.1 auf. Die Ver. 6.1 wurde eben noch inst. Dei Datei Tor.Isc wurde aus diesem Forum heruntergeladen. Den Fehler hatte Ich auch schon vorher beobachtet, als ich eine Datei von meinem PC (Arbeit) auf meinem Privaten PC übertragen hatte und diese öffnen wollte. Wer kennt das Problem und wie kann ich diesen Fehler beheben ???? Im Anhang ist ein Screenshot der Meldung. Frohe Weihnachten R.krüger ![]() DateianhangLogo-Fehler.zip (160 Downloads) |
27.12.2008 15:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Datei beschädigt? Evtl beim Runterladen, CRC bzw Summen-Fehler. Oder beim Packen... |
Folgen Sie uns auf