27.11.2020 10:04 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Therapeut, ich habe das versucht die Adressen um zu benennen, jedoch funktioniert das nur wenn die SPS nicht mit der Software verbunden ist. Und wenn ich die Adressen ohne die Online-Verbindung umbenenne, dann gibt die SPS bei mir gar keine Signale mehr, also weder bei 124.0... noch bei den zu 0.0 umbenannten Adressen. Hast du oder jemand anderes da vielleicht ein Paar Tipps für mich? Ich bedanke mich schonmal im voraus :D LG DerAnonyme ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: DerAnonyme am: 11/27/2020 10:04:31Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/27/2020 12:09:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2020 10:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Oh okay danke für die Info |
27.11.2020 12:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 8095 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel SIMATIC S7-300 Adressen umbenennen wurde in der Konferenz SIMATIC S7-300 / S7-300F veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf