08.12.2024 16:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Deine LOGO! ist eine LOGO! 8.2. Da kannst du mit der LSC Version V8.0 nichts erreichen. Du benötigst mindestens LSC V8.2.0. Besser ist aber, wenn du gleich auf die aktuelle LSC V8.4.1 hochrüstest. Das Upgrade kannst du dir von hier downloaden: Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
08.12.2024 16:30 | |
Beigetreten: 08.12.2024 Letzter Bes: 15.12.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
X3/4 |
08.12.2024 16:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Dann ist die Firmwareversion V1.82.02. Das X steht in deinem Fall für die 2. |
08.12.2024 16:59 | |
Beigetreten: 08.12.2024 Letzter Bes: 15.12.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Sollte ich dann das Update noch machen? |
08.12.2024 17:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Gerade deswegen. LSC V8.0 kennt in der Geräteauswahl keine LOGO! 8.FS4. |
Folgen Sie uns auf