10.03.2025 12:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Zum Downloaden gibt es von der LSC V7 gar nichts. Und mit einer Demo kann nur programmieren und in der Simulation testen. Programme übertragen, Online-Test etc. sind mit einer Demo nicht möglich. Starte einen Support Request und frage bei Siemens direkt nach. |
11.03.2025 19:23 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 68 Bewertung:
|
Hallo, ja es geht darum das ich das Passwort meiner Torsteuerung auslesen muss. Das Programm habe ich auch PW geschützt.... Habe also vom Programm nur noch eine PDF. Da das Programm sehr komplex ist, ist es via PDF nicht einfach mal "nachprogrammiert". Mit LSC 7 und nicht 8.4 und Wireshark kann man es auslesen. Ein paar Bilder meines Tores im Anhang als PDF Gruß Sepp DateianhangBilder.pdf (63 Downloads) |
11.03.2025 19:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass es sich um eine 6ED1 052-1MD08-0BA0 handelt? |
Folgen Sie uns auf