(0)| 10.11.2025 13:57 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 22.12.2025 Beiträge: 6062 Bewertung:
|
Hallo, Das Aufsynchronisieren beginnt mit dem Start eines "MC_GearIn"-Auftrags. Wenn eine Gleichlaufachse auf einen Leitwert aufsynchronisiert, wird dies in der Variablen des Technologieobjekts <TO>.StatusWord.X21 (Synchronizing) angezeigt. Laufende Bewegungsaufträge werden abgelöst. Die Dynamikwerte (Beschleunigung, Verzögerung, Ruck) der Folgeachse für das Aufsynchronisieren werden am "MC_GearIn" angegeben. Dauer und Wegstrecke des Aufsynchronisierens sind von folgenden Parametern abhängig:
Wenn die Folgeachse unter Berücksichtigung des Getriebefaktors die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Leitachse erreicht hat, ist die Folgeachse aufsynchronisiert. Wenn die Dynamik der Folgeachse nicht ausreicht, um unter den angegebenen Bedingungen synchron zu werden, wird der Befehl nicht fertig. Man kann bei Master und Slave die Variablen motionstatedata.velocity und positioningstate.position tracen, um das Verhalten zu analysieren.
2.2.5.7 Beobachtung der Synchronisation • Der Status der Synchronisation kann über die Systemvariable synchronizingState am Gleichlaufobjekt abgefragt werden – WAITING_FOR_SYNC_POSITION: Warten auf Synchronisierposition Leitwert – WAITING_FOR_CHANGE_OF_MASTER_DIRECTION: Warten auf Richtungsumkehr Leitwert – SYNCHRONIZING_NOT_POSSIBLE: Synchronisieren ist nicht möglich – SYNCHRONIZING: Synchronisation läuft – INACTIVE: Synchronisierphase ist nicht aktiv – WAITING_FOR_MERGE: Synchronisierbefehl ist abgesetzt, aber noch nicht aktiv
2.2.14.1 Beispiele für typische Aufsynchronisiervorgänge Hier werden einige Beispiele von Aufsynchronisierungsvorgängen beim Getriebegleichlauf und deren Parametrierung in MCC und ST-Befehlen aufgeführt.
Relatives Aufsynchronisieren mit Leitwertbezug Absolutes Aufsynchronisieren mit Leitwertbezug Absolutes Aufsynchronisieren mit Zeitbezug, nachlaufende Synchronisation Absolutes Aufsynchronisieren mit Zeitbezug, vorlaufende Synchronisation https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109986934 |
|
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf