(0)| 18.12.2025 10:29 | |
|
Beigetreten: 14.08.2020 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 379 Bewertung:
|
Hallo mduckhorn bevor du das Panel zur Reparatur einsendest, kannst du mal versuchen es auf Werkseinstellung zurückzusetzen. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/19701610 Durch ein Werksreset ist es denkbar derartige Effekte wieder in Ordnung zu bringen. Wenn die eingestellte Uhrzeit danach auch nicht erhalten bleibt, dann müsste es zur Reparatur eingesendet werden. Zum Puffern der Uhrzeit sind keine Batterien / Akkus verbaut, die Pufferung wird durch Entladung von Kondensatoren erreicht. Viele Grüße, Costanza |
Folgen Sie uns auf