16.05.2022 09:11 | |
Beigetreten: 24.02.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe auch ein ähnliches Problem, jedoch mit anderen laufenden Prozessen von Siemens. Aktuell kann ich mir nicht erklären weshalb es zu dieser Auslastung gekommen ist. Die Protokolle (OPC) sind in den Kommunikations Settings alle deaktiviert. System: Auch ein weiteres WinCC-System mit WinCC V7.5 SP1 Upd1, Simatic NET V16.0, hatte das Problem mit den "fast" gleichen Prozessen. Vielen Dank und Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/16/2022 09:16:14Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: JFKJo87 am: 05/16/2022 14:22:38 |
|
16.05.2022 14:07 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 16441 Bewertung:
|
Hallo JFKJo87 vielleicht mal ein aktuellerest Upd versuchen wenn es an Simatic Net Prozessehn hängt: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109807351 ansonsten mal Virenscanner deaktivieren und schauen ob sich was verändert, evtl "bremst" da was Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf