(0)| 17.08.2009 20:35 | |
|
Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, Kennen Sie diese FAQ? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38015342 Ich seheverschiedene Moeglichkeiten: 1) Profibus DP In dem 135U koennte mann eine IM308C stecken, als DP Master. Eine S7 koennte DPSlave spielen. Hier hat mann eine zyklische Kommunikation mit max 244 bytes Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22905151 2) Profibus FDL In dem 135U koennte mann einen CP5430 oder CP5431 stecken, als Profibus Master. Der S7 sollte dann ausgeruestet werden mit einem CP342-5 z.B (fuer S7-300) Mann muss eine FDL Verbindung projektieren. In S7 wird die SEND/RECEIVE Schnittstelle verwendet. Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22906574 3) ISO Ethernet In dem 135U koennte mann einen CP1430-TF stecken. Der S7 sollte dann ausgeruestet werden mit einem CP343-1 z.B (fuer S7-300) der ISO unterstuezt (sind nicht alle Varianten). Mann muss eine ISO Verbindung projektieren. In S7 wird die SEND/RECEIVE Schnittstelle verwendet. Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22792412 4) TCP/IP In dem 135U koennte mann einen CP1430-TF stecken. Der S7 sollte dann ausgeruestet werden mit einem CP343-1 z.B (fuer S7-300). Mann muss eineTCP/IP Verbindung projektieren. Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22385100 MPI oder S7 Protokol sind ausgeschlossen. Es gibt vielleicht andere Varianten, aber ich glaubeSie haben bereits genug zum lesen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 20.08.2009 12:57 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo edr, nur ein kleinerNachtrag... ein CP 1430 TF arbeitet nicht mit TCP, da brauchst Du schon den CP 1430 TCP. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf