(0)| 31.07.2006 21:45 | |
|
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
[quote user="gepatec"]ist es möglich in einer bestehenden S5 135U Steuerung die vorhandene ( defekte ) 921er CPU gegen eine 922er CPU zu tauschen, ohne dabei Änderungen an der Software vorzunehmen ? Hallo Gepatec, ich Denke das es nicht Funktioniert, oder das Programm muess so Einfach sein das mann das auch von Hand machen kann. Ich Empfehlen Ihn eine CPU928 (A oder B). Eine S-Prozessor ist Kraeftig in Bit Bewerkungen und eine R-Prozessor ist sehr gut in Word Bearbeitungen. An die aendere Seite ist es vielleicht auch moeglich die R-Prozessor ein zu setzen, Vergleichen Sie bitte die Komamndo Setzen von beiden CPUs. Eine CPU 928 hatte von Beiden CPUs das Besten in sich SR-Prozessor. S5-135U/155U Tabellenheft Leiter sind die Tabellenheft von die S- und R- Prozessor nicht wie eine PDF anwesend... [:cry:] Noch besser ist es um zu Bauen nach S7, eine kleine 300-er kann dieses Einfach Leisten [8)] |
|
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf